This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220SF-LAUNCHXL:CC3220SF LAUNCHXL 输入引脚

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/957213/cc3220sf-launchxl-cc3220sf-launchxl-input-pins

器件型号:CC3220SF-LAUNCHXL

大家好!

尝试从 SDK 运行 ADCSingleChannel 代码时、我在模拟输入引脚上收到大量噪声。 这是我做错的、还是这只是电路板的缺陷?  


谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    即使我在运行代码时没有任何附加到任何外设、我也不会收到此噪声、这通常会在0至717毫伏至-717毫伏的输入范围内循环。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derek:

    您是将任何东西连接到 ADC 引脚、还是将其保持悬空? 如果您将其接地、会发生什么情况?