This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1835MOD:接口组合 STA + AP +网状网络?

Guru**** 2502205 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/956386/wl1835mod-interface-combination-sta-ap-mesh

器件型号:WL1835MOD

我们正在构建物联网设备的网状网络。 其中之一是通过 WiFi 连接到上游路由器的网状网络门户。 为了处理初始 WiFi 入职、我们计划使用 SoftAP 来允许从手机进行配置。 如果我理解正确、这意味着我们需要同时使用角色 STA=managed、AP 和 mesh-point、但根据"iw phy"输出、这是不可能的:

有效接口组合:

有效接口组合:
*#{managed}<= 2、#{AP、mesh point、p2p-client、p2p-go}<= 1、#{p2p-device}<= 1、
总计<= 3、#channels <= 2
*#{AP}<= 2、#{mesh point}<= 1、#{p2p-device}<= 1、
总计<= 2、#通道<= 1、雷达检测宽度:{20MHz (无 HT)、20MHz、40MHz、80MHz} 

是这样吗? 在这种情况下、是否有任何权变措施?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    有关多角色组合的信息,请参阅第8.2节:www.ti.com/.../swru423a.pdf

    支持 STA+MESH (它们需要在同一信道上)

    谢谢

    Saurabh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、感谢您提供了该文档的链接。 我发现以下陈述:

    WiLink8.0器件支持最多两个同时运行的 WLAN 角色、如表19所示

    这意味着我们要做的是不可能的。 这对我们来说是一个重大问题。 这是一个基本的硬件限制、还是源于驱动程序?  

    是否可以同时使用蓝牙和 WiFi 双重角色? 我认为这一点在用户指南中并不完全清楚。 第9.4章仅提到"WLAN 单一角色–蓝牙性能"、但不指出不可能使用双角色 WLAN 和蓝牙。 是吗?