This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BOOSTXL-CC3135:执行 SAR 测试

Guru**** 2810745 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3135, CC3135MOD, CC31XXEMUBOOST, CC3100, CC3220S, CC3200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/956286/boostxl-cc3135-performing-sar-tests

器件型号:BOOSTXL-CC3135
主题中讨论的其他器件:CC3135CC3135MODCC31XXEMUBOOSTCC3100CC3220SCC3200

您好!

我们正在尝试评估 CC3135MOD、并使用使用使用 SPI lignes 连接到主机(STM32L4微控制器)的 Boost-XL CC3135评估模块。

我们必须执行 SAR 测试以进行产品鉴定(特定吸收测试)。

我们发现这本实用的用户指南:SimpleLinkTmWi-FiRegisteredCC3x20、CC3x3x 无线电工具(swru471b)以及包含我们必须执行的测试。

遗憾的是,我们没有本文档中描述的所有必需硬件:CC31xxEMUBOOST 既没有 CC32xx LaunchPad,另一方面,我们希望使用我们的环境执行 SAR 测试(STM32L4微控制器、传感器设备...)

在另一个部分的 CC32xx SDK 中、我在 simplelink_cc32xx_sdk_x\examples\rtos\cC3220S_LAUNCHXl\demos\下找到了名为 network_terminal 的示例代码、我们认为这是应该在 CC31xxEMUBOOST 桌面板上刷写以与 CC3100/CC3200无线电应用工具正确通信的嵌入式软件。

那么,我们是否可以使用此代码示例使用硬件来执行 SAR 测试?

执行此测试所需的函数或文件列表是什么?请注意,我们只需执行 Tx 测试,并以连续传输模式进行。

我们是否应该只使用用户指南中描述的整个硬件?

此致、

Ghada

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ghada、

    如果您不知道、可以从 此处下载我们的 CC3135模块认证报告。 无线电工具是我们测试机构用于认证测试的工具、因此我建议您也使用无线电工具、这是肯定的、需要 CC31xxEMUBOOST 或 CC32xx-LAUNCHXL。

    您提到了"CC3100/CC3200无线电工具桌面应用"。 请注意、对于 CC3135、您需要使用 CC3xxx 无线电工具版本、可从 此处下载该版本。 单击本页所示表格中的"SimpleLink Wi-Fi SDK 和 SimpleLink SDK Wi-Fi 插件的无线电工具安装程序"。

    另一方面、您可以修改网络终端示例以连接到 AP 并发送无限 UDP 数据包。 为此、请执行以下操作:

    1. 在网络终端的 socket_cmd.c 中,修改 UDP_Client()函数,以便在通过 sl_Send 循环时 while (I <numofPackets) is changed to while(1). )的条件  这将导致器件不断无限期地发送 UDP 数据包。
    2. 刷写器件后、打开 Tera-Term (或等效设备)并以115200的波特率通过串行端口进行连接。  
    3. 执行以下 CMD 线路命令:
      1. 通过键入(使其成为不安全的网络)连接到您的网络:
        1. wlanconnect -s " AP 的名称"

        2. 记下网关 AP IP 地址

      2. 将数据包发送到网关地址:
        1. 发送-c 192.168.1.1 -u

        2. 尽管它说它将发送1000个数据包、但它将无限发送。

    4. 开始测试  

    BR、