主题中讨论的其他器件: UNIFLASH、 LAUNCHXL-CC3235SF
尝试使用 CC3235MODSF 芯片刷写定制板时出现错误"FS_programming error:RET:-10317、Ex_err:4267"
我使用的是通过 USB 连接到我的笔记本电脑的 LAUNCHXL-CC3235SF。 我已将 RX/TX UART/nRESET 线路连接到自定义电路板、如 CC3235文档中所述。 Uniflash 识别定制板上的 CC3235、并向我显示 MAC 地址。
我找不到任何有关此错误含义或可以采取哪些措施来解决此错误的信息。 我使用的是在该板上一个旋转中使用的 bin 文件、该文件能够正常闪烁。
我使用的是2020年7月版的 CC3235 SDK。 我正在升级到最新版本、以查看问题是否出在这里。
我不知道此错误还有其他原因吗?