This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220S:无法链接到 ROM driverlib

Guru**** 2538520 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/956307/cc3220s-unable-to-link-to-rom-driverlib

器件型号:CC3220S

大家好、

应将预定义的字符串 USE_CC3220_ROM_DRV_API 放在何处 以启用基于 ROM 的 driverlib?  

我正在尝试 uartEcho 示例、并将其放在 Project property/build/ARM Compiler/Predefined Symbol 或 uartecho.c 文件的顶部。 但是、它似乎链接到 driverlib.a still。

此致、

Jo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    确保 TI 驱动程序和所有其他库也使用此标志进行编译。

    BR、

    Kobi