This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3235S:CC3135/CC3235S 上的自动通道选择

Guru**** 2943350 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/955978/cc3235s-auto-channel-selection-on-cc3135-cc3235s

器件型号:CC3235S

各位专家、您好!

SimpleLink Gen2/Gen3器件是否支持 AP 模式下的自动通道选择?

如果是、它将如何选择通道?

此致、A. Fujinaka

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    否 但您可以自行实现此功能。 您可以扫描邻居 WLAN 并选择未使用或 RSSI 最低的信道。 渠道选择策略由您决定。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jan、

    感谢您的快速回复。 我明白了。 请关闭此 TT。

    此致、A. Fujinaka