This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220SF-LAUNCHXL:基本问题:为什么 TI 建议为 OTA 更新创建 TAR 文件?

Guru**** 2576195 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3220SF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/955669/cc3220sf-launchxl-basic-question-why-ti-recommends-to-create-tar-file-for-ota-update

器件型号:CC3220SF-LAUNCHXL
主题中讨论的其他器件:CC3220SF

各位专家:

使用 GitHub 服务器成功实现云 OTA 演示代码后。 我有一些基本问题:

1) 1) TI 建议创建 TAR 文件的原因是什么? 为什么它如此重要?

2)我们能否仅通过签名文件和 bin 文件实现 OTA 功能?

请回答这些问题并关闭主题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Manish、您好!

    TAR 将整个更新内容(可以包括多个文件,如 MCU 映像、服务包、证书和用户文件及其元数据,即文件和签名信息)封装在一个文件中。 我们建议使用它、因为这是我们的 OTA 库支持的唯一格式。 它使我们能够实现捆绑包保护、前提是 OTA 仅在成功安装所有独立文件时才成功完成。

    2.是的,是的,是可能的。 您将需要实施一种方法来安装不同类型的相关文件、如上所述。

    BR、

    Kobi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kobi、

    感谢您的回答。

    我需要对证书验证再做一个澄清。

    问题1:您能解释一下这个过程吗、我已经完成了 WiFi 证书处理文档、但我没有清楚地了解 CC3220SF 如何根据上图进行证书验证?

    问题2:什么是可信根证书目录? 我不明白为什么需要它、因为这是我第一次处理证书?

    请回答这个问题、我将把这个主题标记为已解决、因为我对此主题没有任何疑问。 请回答我期望您和 TI 给出的正确答案。