你好
我正在 Zynq-7000 (型号:XC7Z007S-2CLG400E)专有电路板上实施无线时间同步、该电路板采用 wl1801mod。
基于您之前在 wiki 上发布的"通过 WL18xx NTP 进行时钟同步"信息、以及通过 BeagleBone 实现无线时间同步的人员。
但是、当我运行 sta_connect-ex.sh 时、我无法连接到 AP、它显示"wlan0:无法启动 sched 扫描"
我尝试通过访问 processors.wiki.ti.com/.../WiLink8_WLAN_Demo:_Linux 来解决问题、但我找不到解决方案。
AP 本身可以使用命令"connmanctl"进行连接。
随附了电路板运行日志、执行过程和"通过 WL18xx NTP 实现时钟同步"文档。
请帮我解决问题吗?
/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/968/Execution_5F00_procedure.txt
谢谢