This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1831MOD:具有省电模式的 WiFi BT 接口

Guru**** 2513185 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/956043/wl1831mod-wifi-bt-interface-with-power-save-mode

器件型号:WL1831MOD

大家好、

为了节能、我们已连接了一个单独的降压稳压器用于 VBAT 电源、当不需要 WIFI 接口时、我们将禁用该稳压器。

但对于 IO、电源电压(1.8V)与其他接口共享。 因此、我们不会禁用该稳压器。

因此、即使没有主 VBAT 电源、IO 1.8V 也始终提供给 IC。

请澄清、即使未提供 VBAT、如果我们向 IC 提供 IO 电压、是否存在任何问题。

另外、请阐明是否有任何建议将上拉电阻器连接到 WiFi_EN 和 BT_EN 引脚