This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1837MOD:将 WL1837MOD 与 FX3S 配合使用

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: WL1837MOD, CC3135

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/955739/wl1837mod-use-wl1837mod-with-fx3s

器件型号:WL1837MOD
Thread 中讨论的其他器件: WL1837CC3135

你好。

我观看 WL1837MOD 的页面。

我看到有用于 Sitara 的 SDK、但在我的项目中、我们计划使用 Cypress Semiconductor 的 FX3S。

FX3S 具有板载 SDIO 主机端口。

是否有方法将 SDK 从 Sitara 移植到 FX3S? 或者这是很长的运行时间?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    WiLink 器件通常用于与运行 Linux 的处理器配合使用。 我认为 Cypress 器件没有这种功能。 如果您想将 WiLink 器件与其他平台配合使用、则可以联系 Linux 公司。 他们已将 WL1837器件移植到 FreeRTOS、ThreadX 等其他平台

    但是... 如果蓝牙对您不重要、您可以检查 CC3135器件。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我对 WL1837MOD 性能很感兴趣(UDP 为100Mbps),CC3135仅为16Mbps…… 我将联系 Clarinox

    非常感谢!!