This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3120MOD:声明最大电容和电感、包括容差和电压增强电路。

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2564C, CC3120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/950559/cc3120mod-declaration-of-maximum-capacitance-and-inductance-including-tolerances-and-voltage-enhancement-circuits

器件型号:CC3120MOD
主题中讨论的其他器件:CC2564CCC3120

为了支持 IEC 60079-11、需要披露该器件的最大电容和电感、包括容差和任何电压增强电路。  我可以联系谁或哪个小组进一步讨论如何获得此类声明?  如果需要、可提供经认证的身体接触以进行披露。  谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    我将对此进行研究并返回给您。

    BR、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve、

    我将关闭您 的另一个线程 、因为它是同一个请求。

    我们没有您要查找的此声明。 您能否澄清一下您是在寻找 根据我们的 BOM 增加的所有电容(电感器是相同的)、还是仅寻找根据我们的 BOM 增加的电感/电容的最大值。  

    BR、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、澄清了总电容和电感的集中、分别包括容差。  对于电压增强电路、问题在于故障下可能产生更高的电压。  与电感开关相比、电荷泵电路更不用担心、并且知道所用类型(如果使用)是什么。  理想情况下、应声明故障下可能产生的电压电平。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  我有一份关于申报申请的最新资料。  有关嵌入式电压转换器的 IEC 60079-11的进一步审查表明、如果嵌入式电压转换器完全集成在器件中(没有外部引脚连接或与转换器设计中的外部组件连接)、 转换器被认为是安全的、无需关于嵌入式电压转换器的声明。  我认为参考器件就是这种情况。

    如果是、则问题仅在于总电容或集总电容和电感。  由于参考器件是 IC、而不是模块、因此这些集总值可能不会令人担忧、因为它们与设计中不需要声明的微处理器或其他集成 IC 之间实际上没有差异。

    我们将在本周进一步审核集中无源器件、如果确定了更新状态、我将相应回复。  请确认相应器件中任何电压转换器的完全嵌入式方面。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    CC2564C 和 CC3120均包含直流/直流转换器、可满足系统的较低电压要求。 它们还需要转换器设计中包含的外部组件。

    BR、