This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3120MOD:油漆是否会影响功能?

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3120MOD, CC3120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/955418/cc3120mod-does-painting-impact-the-functionality

器件型号:CC3120MOD
主题中讨论的其他器件: CC3120

我的客户必须为上面有 CC3120MOD 的电路板上涂漆。
CC3120MOD 的侧面区域似乎没有完全关闭、可能是油漆进入模块。
两个问题。

1.是否可以为 CC3120模块涂漆? 即使有油漆进入模块?

2.天线的特性是什么:它是否会受到油漆的影响?

谢谢

Josef  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josef 您好、

    是的、任何应用到模块的产品都会影响性能。 我无法向您提供有关可能发生的情况的任何信息、但建议不要对器件进行喷涂。 如果客户这样做、请确保某种不导电的防静电涂层。

    BR、

    Vince