This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BOOSTXL-CC3135:移动应用程序的 WiFi 配置问题

Guru**** 2394085 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3135

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/952547/boostxl-cc3135-wifi-provisioning-problem-with-mobile-application

器件型号:BOOSTXL-CC3135
主题中讨论的其他器件:CC3135

无法在 simplelink Wifi Starter Pro 移动应用程序中获取 simplelink 设备列表。

步骤:

1) 1) CC3135上电、并从主机驱动程序和作为 AP 模式的接收模式调用 sl_Start API

2) 2) sl_Start 成功后、调用 API sl_Provisioning、等待时间为15分钟

3) 3)在 CC3135等待配置的同时、刚刚从 Android 手机打开了 simplelink wifi Starter Pro 应用程序

(注意:移动设备已连接路由器网络)

4) 4)在应用中选择了器件配置列表、但未在列表中显示任何器件。 但能够在 Wifi 设备电话列表中看到 CC3135设备。 从移动应用程序看来、它没有列出

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否曾尝试将其他器件与 SimpleLink Wi-Fi Starter Pro 配合使用? 至少对于像素3 XL、我能够执行整个配置序列。 我要注意的是、在应用中、选择目标器件时、似乎应用会引导您进入系统本机 Wi-Fi 选择屏幕以选择 SimpleLink Wi-Fi 器件。 如果您通过系统 Wi-Fi 设置菜单选择 CC3135并进行连接、您是否能够成功完成配置?

    此致、
    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在使用 Samsung M21、似乎配置发生了。 但是、在移动设备中配置后、我没有收到正确的成功消息、或者在移动应用程序中有时收到配置失败消息。 我 最近发现我的 CC3135自动获得 IP 所需事件、并发现它自动连接到我的移动设备之一(我在该移动设备上启用了热点)。 但我无法说问题得到了解决、因为配置过程有时会抛出失败的消息

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    根据您的本地网络设置和使用的 AP、有时演示应用可能无法找到配置的器件。 但是、如果 CC3135确实获得了 IP 地址并可以完成与配置的 AP 的连接、则 CC3135配置成功。

    我建议在您自己的 iOS/Android 设置应用程序代码中、您通过查看 CC3135是否成功连接到云服务器来实施配置检查、而不是依靠扫描本地 AP 来查找连接的 CC31xx 器件。 有其他方法可以确定配置序列成功、但云服务器检查最可靠(以及您最终希望 CC3135完成的任务)。

    此致、

    Michael