This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3135:英国的国家/地区代码和渠道列表?

Guru**** 2779905 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3135, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/949898/cc3135-country-code-and-channel-list-for-united-kingdom

器件型号:CC3135
主题中讨论的其他器件: UNIFLASH

我想知道 在 CC3135中英国使用了哪些国家/地区代码和渠道列表。 我在表 C-1中看不到任何内容。 “SimpleLinkTmWi-FiRegisteredCC3x20、CC3x3x 网络处理器”中的国家/地区代码和通道。 用户指南。 文献编号:SWRU455L。 2017年2月–2020年8月修订”。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    英国的国家/地区代码为'GB'。 NWP 用户指南(http://www.ti.com/lit/swru455)中将"GB"列为加蓬是一个错误、将予以更正。 请在运行时或通过 Uniflash Imagecreator 选项将在英国运行的器件的国家/地区代码设置为"GB":

    如果您需要更多的澄清、请告诉我、再次感谢您指出我们文档中的错误。

    此致、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Michael。

    出于好奇 ,加蓬是否 制定了国家法规? 我在 Uniflash 中看不到它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    加蓬的国家代码是'GA'。 支持的国家/地区代码的完整列表基于 ISO 3166-1 alpha-2代码、可在以下位置找到这些代码: https://en.wikipedia.org/wiki/ISO_3166-1_alpha-2#Officially_assigned_code_elements

    此致、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    很抱歉,我应该问一个完整的问题:我需要一个国家代码和 根据表 C-1列出的加蓬频道。 国家/ 地区代码和通道、CC3x20、CC3x35、CC3x30 SimpleLinkTmWi-FiRegistered和物联网网络处理器。 用户指南。 此外、请告诉我表 C-1中的任何其他差异 、因为我的产品中将使用此表中的信息。

    谢谢、

    Olek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Olek、

    我将了解加蓬的频道列表是什么、一旦我找到了所需的信息、我将在下周回到您的某个时间。

    此致、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Olek、

    设备的 ROM 中似乎没有加蓬的条目,因为英国的 GB 代码是大不列颠的,GA 也是丢失的。 因此、您无法在设备上设置加蓬特定的无线电设置。

    此致、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    非常好。 谢谢、

    Olek