This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3135:STA 连接事件时无通道号

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3135MOD, CC3135, CC3120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/952447/cc3135-no-channel-number-on-sta-connect-event

器件型号:CC3135
Thread 中讨论的其他部件:、 CC3120

SL_WLAN_EVENT_CONNECT 不会根据 SWRU455K 返回 AP 信道编号–2017年2月–2020年7月修订,第50页。 它返回0。 它是否应该如此?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您必须从   通过 SimpleLinkWlanEventHandler 中的 pWlanEvent 指针提供的 SlWlanEventConnect_t 数据元素获取。 有关详细信息、请访问 wlan.h。  

    typedef 结构
    {
    u8 SsidLen;
    u8 SsidName[32];
    u8 BSSID[6];
    u8 通道;
    }SlWlanEventConnect_t; 

    Jesu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您必须再次阅读我的帖子- SWRU455K 中描述的此结构返回0而不是通道编号。

    Olek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Olek、

    啊、我现在明白了。 我刚刚测试了这个、我看到了同样的行为。 让我与团队核实此功能是否受支持。

    Jesu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Olek、

    您使用的是什么 WiFi 插件版本和 Service Pack 版本? 此功能最近已添加到我们的软件中。 如果您不使用最新版本、则不会使用。

    Jesu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jesu、

    您的文档指出,它应该与 Service Pack 版本号无关。

    使用 sl_device_General_version 选项向 sl_DeviceGet ()发出的请求提供了以下内容:

    固件:3.0.0.25 PHY:3.1.0.0 NWP:4.0.0.33 ROM 0

    此外、SL 驱动程序固件版本号(sl_main_version_NUM、sl_MINAL_VERSION_NUM、SL_VERSION_NUM、SL_SUB_VERSION_NUM)为:3.0.1.65

    wifi 插件:simplelink_sdk_wify_plugin_4_20_00_10

    我需要什么服务包才能使用此功能? 如何确保我们的生产将获得预装了正确服务包的 CC3135MOD?  

    Olek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Olek、

    您尚未更新 CC31xx 器件内部的 ServicePack。 您有责任在生产过程中更新 ServicePack。 因为您不太可能从供应链中获得具有最新 ServicePack 的 CC3135MOD。 您还应该能够在现场(在最终用户部署时)更新 ServicePack。

    CC3x35器件的最新服务包为4.8.0.8_3.7.0.1_3.1.0.26。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1月、

    TI 有责任确保其技术文档的准确性。 SWRU455K–2017年2月–2020年7月修订、第50页规定、返回的有效通道编号与使用的服务包无关。

    向 TI 人提问。 您是否有芯片(CC3153R 和 CC3135MOD)勘误表? 如果您有一个、我想看一下。

    Olek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Olek、

    我看不到 WLAN 连接事件中的信道编号与 Service Pack 无关的信息。 第50页没有说明任何此类信息。

    我知道、CC32xx/CC31xx 器件没有官方的总体勘误文档。 如果您需要了解更改、可以在 SDK 或 SimpleLink 插件中查看版本说明(服务包更改和主机驱动程序更改)。 对于 CC3135或 CC3235器件、这不是一个大问题、因为这些器件的市场时间不长。 CC3220或 CC3120的情况更糟。 但问题更大。 在发行说明中多次提到"错误修复"、并且存在许多隐藏的更改。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1月、

    默认情况下、它不相关。 当它相关时、会明确提及它。 不提及 Service Pack 意味着手册中的信息对于任何已发布的软件或任何 Service Pack 都是有效的。

    您的徽标未显示您与 TI 的关系。 我的问题是给 TI 团队的。

    Olek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Olek、

    我理解您的前提、如果这是有效的、那将会很好、但半导体世界中复杂器件的数据表却不像这样工作。 我不知道任何制造商会完全适用这一前提。 关于 ADI、我们可以说这更接近。

    是的、我不是 TI 员工。 您可以等待 TI 的回答。 您期望得到与我不同的答案。 不幸的是、我不能更具体了。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Olek、

    我们没有 Simplelink Wi-Fi 器件的勘误表。 软件问题通过我们的 SDK 发行说明来解决、如 Jan 所述。 请告诉我最新的服务包是否解决了渠道问题。  

    Jesu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jesu、

    感谢您的评论。 最新 的服务包 sp_4.7.0.3_3.1.0.5_3.1.0.26.bin 已解决频道问题。

    谢谢、

    Olek