This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3235MODAS:用于 Kernel99的 Linux 驱动程序

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/955044/cc3235modas-linux-driver-for-kernel99

器件型号:CC3235MODAS

大家好、

你好。

 适用于 CC3235MOD 的 kernel99的驱动程序 Linux 是否存在?
对于此设备,可以同时使用 WiFi 和 BLE?

感谢确认!

艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Art:

    • CC3235MOD 器件不支持 BLE。 它仅支持2.4G + 5G WiFi。
    • CC3235器件是一款 MCU (用于用户代码的 Cortex-M4)和 NWP (WiFi 协处理器)。 Cortex-M4器件不具备运行"成熟的"Linux 的能力。
    • 如果您正在寻找支持 Linux 的 WiFi + BLE 器件、您应该寻找 WiLink 器件。

    1月