This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1831MOD:将多个 BLE 电话连接到单个 WL1831蓝牙

Guru**** 2516170 points
Other Parts Discussed in Thread: WL1831

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/954626/wl1831mod-connect-multiple-ble-phones-to-single-wl1831-bluetooth

器件型号:WL1831MOD
Thread 中讨论的其他器件:WL1831

您好!
我们知道应该可以将 WL1831设置为 BLE 主设备、从而允许同时连接多个从设备。

但是、这是否可能是另一种方式? 可能使用最新的固件? 那么、我们的想法是 WL1831是一种从器件、它可以与不同的主器件(BLE 电话)保持多个连接?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不支持 LE 从器件同时连接到多个 LE 主器件。

    谢谢