This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3235MODS:有关唯一 MAC 地址和 SPI 闪存的查询

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/954053/cc3235mods-inquiries-about-unique-mac-address-and-spi-flash

器件型号:CC3235MODS

各位专家:

我们收到了客户的一些询问、如下所示。

1. CC3235MODx 是否具有唯一的 MAC 地址? TI 处理器器件具有唯一的 MAC 地址、这些地址存储在特定的电子保险丝寄存器(只读)中、客户可以在生产中使用它。

2.我们了解 CC3235MODx 模块具有片上 SPI 闪存(1MB)。客户询问"读取和写入寿命数据"。 我可以读取和写入此闪存多少次/周期?

如果您能与专家分享他们的意见、我们将不胜感激。

此致、

宫崎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    宫崎您好、

    1.是的、CC31xx 和 CC32xx 器件的 MAC 地址在 QFN 芯片本身是唯一的。 因此、这对于 MOD 也有效。

    2. CC32xxSF 器件 XIP 闪存耐久性的合格数据不公开。 因为 XIP 闪存不适用于最终用户写入。 XIP 闪存的用途是一个"执行缓存"、当 SPI 闪存(sFlash)的内容发生变化时、XIP 闪存的内容由 ROM 引导程序重新写入。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan、

    感谢您的澄清。

    关于#2、我对客户询问的翻译似乎错误。 抱歉。 我相信 CC3235MODx 具有用于存储固件/用户数据的 SPI-Flash。 您如何才能共享任何数据、请>

    此致、

    宫崎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    宫崎您好、

    CC3235MOD 集成了4MB SPI 闪存芯片。 它使用 的是 Macronix 芯片 MX25R3235F。 写入寿命至少为每扇区100k 个写入周期。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan、

    感谢您的快速说明。

    请注意、

    宫崎