请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC3235MODSF 主题中讨论的其他器件: CC3235S
工具/软件:Code Composer Studio
尊敬的 TI:
我面临着非常匿名的问题。 实际上、我有 MCP2515 CAN 模块、我正在尝试通过 CC3235MODSF 板的 SPI 端口(定制)获取 CAN 数据。 但 SPI 没有响应。 我认为代码可能是问题所在。 在检查我更改了 CC3235S (我的 simplelink launchpad)的相同代码并进行了连接时、我感到非常震惊、因为它工作正常、我获得的数据非常好。 我不知道为什么会发生这种情况。
请帮我解决问题、请告诉我有什么区别、为什么相同的代码适用于 cc3235、但不适用于 cc3235modsf。
请尽快回复。
正在等待您的回复...
Sarju Bhatnagar