This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1835MOD:有关 WILINK8-WIFI-NLCP R8.8的问题

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: WL18XX-BT-SP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/953189/wl1835mod-question-about-wilink8-wifi-nlcp-r8-8

器件型号:WL1835MOD

团队、

-WL183x R8.8软件支持是否默认包含在下一个 Sitara Linux 处理器 SDK 中?
或者、您是否始终需要使用 UG SWRU561A 中提供的指令手动添加它?

BT 堆栈已通过 BT 5.1标准认证。 但是、UG SWRU561A 未提及任何有关 BT 的信息。
R8.8中是否已包含支持5.1合规性的 BT 侧软件? 如果不是、还需要什么额外软件来启用 BT 并符合 BT 5.1标准?
是否有一个新的预修补程序可以使用 BT 5.1兼容堆栈? 还是应该使用和修补旧堆栈? 那么、哪一个以及如何操作?

提前感谢!

A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anber、

    我将有一位同事回答 wifi 部分的问题、但对于 BT 5.1、您只需获取 Linux 堆栈附加组件和最新的 SP 即可符合 BT 5.1。  我将询问是否需要更新 SP。

    https://www.ti.com/tool/TI-BT-4-2-STACK-LINUX-ADDON

    https://www.ti.com/tool/WL18XX-BT-SP

    此致。

    特拉维斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anber、

    至于 SDK 中的 R8.8支持,我们使用了 Sitara SDK 6.x (内核4.19)作为参考。 您应该能够使用构建脚本(如用户指南中所述)轻松更新驱动程序、请求方等。  我们无法在 SDK 中包含所有 R8.8更新、因为某些内核补丁不会上传到主线 Linux、因此不会包含在 SDK 内核中。 但是、我们将确保更新 SDK 中的 wl8驱动程序和相关二进制文件的过程非常简单

    谢谢

    Saurabh