This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3230SF:CC3230SF MCS7 TX/RX 电流消耗。

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3230SF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/951438/cc3230sf-cc3230sf-mcs7-tx-rx-current-consumption

器件型号:CC3230SF

您好!

 当 CC3230SF 设置为 MCS7时、您能告诉我它的 TX 和 RX 电流消耗吗?

我在 CC3230SF 的数据表中找不到该数字。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Albert、

    这不是我们在数据表中列出的内容、因此我建议使用54OFDM 作为镇流器估算值。 您需要该调制的确切值是否有原因?

    谢谢、
    Vince  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ESL 制造商客户 SoluM 正在请求此数字以与竞争对手进行比较、即 dialog (DA16200)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Albert、

    让我在内部联系、看看我可以为您提供一个数字。

    BR、

    Vince  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Albert、

    我们在数据表中没有给出这一点的原因是、它在很大程度上取决于用例。 因此、如果您可以描述客户的用例、我们可以评估功耗。 我认为这不会对竞争对手产生影响、因此您需要如何处理。

    BR、

    Vince