This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1831MOD:我使用的是德州器件(WL1831MODGBMOCT)、我使用的是 Linux OS、这将支持我是否可以将此 IC 用于 x86架构

Guru**** 2531950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/952927/wl1831mod-i-am-using-texas-part-wl1831modgbmoct-and-i-am-using-linux-os-this-will-support-can-i-use-this-ic-for-x86-architecture

器件型号:WL1831MOD

我使用的是德州器件(WL1831MODGBMOCT)、我使用的是 Linux 操作系统、它将支持此功能、我是否可以将此 IC 用于 x86架构

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    纳雷什

    如果 WL8符合您的需求、则可以在此处使用它。  这些要求与任何其他嵌入式应用相同、如果需要、您将需要针对 BT 进行 SDIO 访问和 UART。

    此致、

    特拉维斯