This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC3235SF:LAUNCHXL-CC3235SF

Guru**** 2568585 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, CC3235SF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/952855/launchxl-cc3235sf-launchxl-cc3235sf

器件型号:LAUNCHXL-CC3235SF
主题中讨论的其他器件:UNIFLASHCC3235SF

您好!

 我正在使用 MQTT_CLIENT_CC3235SF_LAUNCHXL_FreeRTOS_gcc 示例测试 MQTT 安全连接。 我对其进行了更新、以指向我的 MQTT 服务器 URL、添加的用户名、密码以及所需的 WiFi 凭据。 我 也在代码中设置了所需的 CA 根证书、并在刻录之前将证书包含在 Uniflash 工具中。

我收到以下错误、不确定原因。   

[Gen: info]已成功订阅所有主题

[生成:错误]连接失败:-456

[生成:信息] MQTT_EVENT_SERVER_DISCONNECT

我不确定为什么会出现-456错误。

我已按如下方式配置这些标志。

#define MQTT_CONNECT_FLAGS       MQTTCLIENT_NETCONN_URL | MQTCLIENT_NETCONN_SEC | MQTCLIENT_NETCONN_SKIP_DOMAIN_NAME_VERIFICATION | MQTCLLIENT_NETCONN_SKIPATE_CODE_VERIFICATION | MQTCLIENT_NETCONN_SKIPE_DATE_VERIFICATION

我能否知道为什么会出现此错误? 除了 MQTT_CLIENT 示例中的内容外、我是否需要在编译中包含任何内容?

对此、任何快速的投入都值得高度赞赏。

谢谢、此致、

Subramanyan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我检查了 slneterr.h,发现它是一个未知的根 CA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SLNETERR_ESEC_BAD_CA_FILE (-456)指示它是一个错误的 CA 文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根证书采用 PEM 格式。 我假设该格式受支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    问题已解决。 每行末尾的证书文件中有一个 LF。 我必须在每行的 LF 之前插入一个 CR。

    修改后的证书解决了此问题。 我能够连接和发布。

    谢谢、此致、

    Subbu  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您发布您的解决方案!

    此致、

    Sarah