This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220SF-LAUNCHXL:如何在 CC3220SF 上执行 MD5验证

Guru**** 2534260 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3220SF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/952483/cc3220sf-launchxl-how-to-perform-md5-verification-on-cc3220sf

器件型号:CC3220SF-LAUNCHXL
主题中讨论的其他器件:CC3220SF

各位专家、您好!

我们如何对 CC3220sf 文件执行 MD5验证。 我已签入 SDK 文件夹、但未在演示代码中看到。 如果有人很好地分享、因为我正在努力执行 MD5验证。 我还检查了本地 OTA 演示代码以供参考、但我不清楚。 所以、请提供建议、因为我对哈希德阿尔戈的了解不多。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Manish、您好!

    我有用于 SHA1的功能代码、您可以将其用于相同的用途:

    //在启动代码中为 dthe peripheral
    map_PRCMPeripheralClkEnable (PRCM_dthe、PRCM_RUN_MODE_CLK)启用时钟;
    
    //计算 SHA1 hash
    void sha1CALC (unsigned *char in、int inLen、unsigned char *out){
    //设置 AMD5 peripheral
    map_AMD5_ConfigSet、AMDSH1_1、AMDSHA1、AMD1、AMDSHA1 0);
    //计算哈希
    映射_SHAMD5DataProcess (SHAMD5_base、IN、INLen、OUT);
    } 

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan、

    感谢您的快速回答、我将对此进行处理。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    SHAMD5/dthe 也可以计算 MD5、但我没有测试需要完成的外设的确切设置。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan、

    感谢您提供的代码、它能够生成 MD5和、但它不正确。 我认为我们需要配置不同的外设设置。 因为在 MD5生成后、我已经使用在线哈希计算器进行了验证。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Manish、您好!

    我上面的代码不适用于 MD5、而是用于 SHA1散列。 我非常确信代码对 SHA1的作用很好。 但是、如果只需要使用 MD5、则需要重新配置 SHAMD5/dthe 外设。 很遗憾、我不知道确切的设置。 您可以在 TRM 和 Driverlib 中找到一些信息。 但通常、这将涉及您的方面的实验。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan、

    感谢您提供信息。