请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC3220SF-LAUNCHXL 主题中讨论的其他器件:CC3220SF
各位专家、您好!
我们如何对 CC3220sf 文件执行 MD5验证。 我已签入 SDK 文件夹、但未在演示代码中看到。 如果有人很好地分享、因为我正在努力执行 MD5验证。 我还检查了本地 OTA 演示代码以供参考、但我不清楚。 所以、请提供建议、因为我对哈希德阿尔戈的了解不多。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
各位专家、您好!
我们如何对 CC3220sf 文件执行 MD5验证。 我已签入 SDK 文件夹、但未在演示代码中看到。 如果有人很好地分享、因为我正在努力执行 MD5验证。 我还检查了本地 OTA 演示代码以供参考、但我不清楚。 所以、请提供建议、因为我对哈希德阿尔戈的了解不多。
Manish、您好!
我有用于 SHA1的功能代码、您可以将其用于相同的用途:
//在启动代码中为 dthe peripheral map_PRCMPeripheralClkEnable (PRCM_dthe、PRCM_RUN_MODE_CLK)启用时钟; //计算 SHA1 hash void sha1CALC (unsigned *char in、int inLen、unsigned char *out){ //设置 AMD5 peripheral map_AMD5_ConfigSet、AMDSH1_1、AMDSHA1、AMD1、AMDSHA1 0); //计算哈希 映射_SHAMD5DataProcess (SHAMD5_base、IN、INLen、OUT); }
1月