This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3235MODASF:WiFi 802.11重传数(重试)

Guru**** 2538960 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/951938/cc3235modasf-wifi-802-11-number-of-retransmittion-retry

器件型号:CC3235MODASF

你好

我将从 SimpleLink 向 Android 平板电脑传输20个 UDP 数据包(有效载荷1024字节)。

SimpleLink 配置为 WiFi Direct 客户端、平板电脑就是移动设备。

在平板电脑中、我读取接收到的数据包数量。

我读取了17个数据包、因此我推断在某个位置丢失了3个数据包。

我使用 Wireshark 和802.11监听器。

在此处显示日志。

在此日志中、"36:46:EC:aa:14:B2"是 Android 平板电脑。

在此日志中:

  1. 我看不到数据包 SN = 3833、
  2. 数据包 SN = 3848重新传输9次(请参阅标志 R)、
  3. 数据包 SN = 3849重新传输8次、
  4. 数据包 SN = 3850重新传输8次。

SimpleLink 尝试重新传输数据包的次数?

是否有办法增加 SimpleLink 尝试重新传输数据包的次数?

Wireshark 中的标志 R ...

另一个请求:
当我调用 sl_Sendto 时,我收到一个代码... 您能否返回一个指示用户重新传输失败的代码?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mauro、

    对于 UDP、它是一种无层协议、因此您无法判断该数据包是否会将其发送到目的地址。 如果需要此确认,请使用 TCP。  

    我建议解密您的流量、以便您可以验证要发送的数据包。  

    BR、

    Vince  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、但在上一篇文章中、我们使用了 TCP、但我们遇到了一些时序问题、我们放弃了 TCP、因此我们转到了 UDP

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如何获取加密密钥?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mauro、

    明白。 查看此处- https://wiki.wireshark.org/HowToDecrypt802.11

    BR、

    Vince  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    还可以…… 我读了 Wireshark 维基... 我知道我必须打开一个窗口并插入我的 WiFi 加密密钥。

    感谢您的支持,但我正在使用 Android WiFi Direct 内置菜单连接到 SimpleLink,我不知道 Android 使用的加密密钥是什么...

    或者有办法从 SimpleLink 代码中读取加密密钥?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mauro、

    是的、这可能很棘手。 如果您的 PSK 已建立 、则可以从 Android 平板电脑获取- https://androcraftsite.wordpress.com/2017/03/01/decrypting-wifi-direct-packets-in-wireshark/

    但这可能是一个兔子洞,我们还不需要走下去。 您能否共享 Wireshark 捕获?

    BR、

    Vince  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢、星期一上午我将进行一些测试