This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3235MODSF:GP03/GP04上的 UART1 TX/RX

Guru**** 2813025 points

Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHCC3235MOD, SYSCONFIG, CC3235SF, OPA4342

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/951496/cc3235modsf-uart1-tx-rx-on-gp03-gp04

器件型号:CC3235MODSF
主题中讨论的其他器件:LAUNCHCC3235MODSysConfigCC3235SFOPA4342

尊敬的香榭丽舍

我们尝试针对 所有 UART0/1 TX 和 RX 在 LAUNCHCC3235MOD 上测试 UART 回波、但在 GP03/GP04上未进行通信。

其他 UART0/1 TX 和 RX 是可行的。

下面的设置是否有问题?  

 uartecho_CC3235SF_LAUNCHXL_nortos_CCS 上的 SysConfig 示例:

和 LAUNCHCC3235MOD 上的 GP03/GP04连接 (已删除 J11和 J12)

但 GP03和 GP04仍然不起作用。

如果您有任何建议、请随时告诉我。

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Janet、您好!

    否 这不能奏效。 原因有两个:

    • 运算放大器 OPA4342的 GPIO_03、GPIO_04引脚处有 ADC 缓冲器(请参阅 LaunchPad 原理图)
    • Booster Pack 连接器的引脚19连接到 GPIO_28而不是 GPIO_04 (请参阅 DNP R59)

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Janet、您好!

    Jan 是正确的。 该配置适用于定制板、但默认情况下不适用于 LaunchPad 硬件。

    您可以使用 LaunchPad 上可用的 DNP 绕过运算放大器。 请参阅 LaunchPad 硬件设计文件 中的原理图和布局:https://www.ti.com/product/CC3235MODS

    此致、

    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jan 和 Sarah:

    感谢您的确认。 此问题是 由 LaunchPad 硬件引起的。 我找到了。  

    我们放心地将 GP03/04用作目标板上的 UART1 TX 和 RX。  

    非常感谢。