This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3235MODAS:PCB 天线性能数据

Guru**** 2777545 points

Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHCC3235MOD, CC3235MODASF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/951374/cc3235modas-pcb-antenna-performance-data

器件型号:CC3235MODAS
主题中讨论的其他器件: LAUNCHCC3235MOD

各位专家:

我们的客户询问 CC3235MODAx 模块的 PCB 天线性能数据。 是否有任何有用的文档/URL? 客户希望将 PCB 天线性能与 M830520的穿孔性能( http://datasheets.avx.com/ethertronics/AVX-E_M830520.pdf )进行比较。 如果您愿意分享您的建议/意见、我们将不胜感激。

此外、由于客户希望准确地验证 CC3235MODAx 模块、我们建议客户在 LAUNCHCC3235MOD 上将 CC3235MOD 替换为 CC3235MODASF (此外、删除天线的所有组件)。 您是否会考虑对该建议有任何疑虑?

此致、

宫崎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     宫崎您好、

    我已将此主题重定向到硬件团队、以便他们可以帮助您解决此问题。

    Jesu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Takayuki、

    LAUNCHCC3235MOD 电路板设计不适用于 CC3235MODA、因此客户不应这样做。 遗憾的是、我们没有可与客户分享的用于 CC3235MODA 的 EVM。

    我将向您发送朋友请求、并通过直接消息分享 CC3235MODAx 天线报告。  

    BR、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Seong:

    非常感谢您的帮助。

    关于替换产品(CC3235MOD à CC3235MODASF)、我们能否提供更多建议/意见?

    根据这些数据表、客户注意到引脚分配只有一个差异、即 RF_ABR 引脚。 因此,我们认为可以进行这种替换。 我们需要解释 TI 无法推荐的原因。

    TI 期望射频性能不那么好?

    此致、

    宫崎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    宫崎

    请参阅  数据表中的10.3.3 CC3235MODAx 射频布局建议。 此处的 PCB 布局指南适用于 CC3235MODAx、为了实现最佳射频性能、必须遵循该指南。 LAUNCHCC3235MOD 不遵循这些指南。  

    BR、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Seong、

    感谢您的评论。 我将与客户分享。

    此致、

    宫崎