This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3235SF:I2C 与 LAUNCHXL-CC3235S 对比

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-CC3235S, CC3235SF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/951870/cc3235sf-i2c-vs-launchxl-cc3235s

器件型号:CC3235SF
主题中讨论的其他器件:LAUNCHXL-CC3235S

尊敬的 TI 团队:

我使用 LAUNCHXL-CC3235S 构建了一个使用 WIFI 和 I2C (主设备)的应用。 一切正常、我可以与 I2C 从设备通信并使用 UDP 发送信息。

现在、我要为 CC3235SF MOD 移植同一软件、我使用 CC3235SF_LAUNCHXL 配置创建了一个新项目、软件与 LAUNCHXL-CC3235S 相同、但无法正常工作、无法读取任何 I2C 命令。

我仔细检查了所有连接、但运气不好。

CC3235SFMOD 位于定制板上、我可以正常刷写它、还设置为 SSID、它响应 UDP 命令、除 I2C 通信外、一切都正常。 I2C 布局输出直接连接到接头引脚

有什么想法可能是我的错? I2C CC3235SFMOD 是否有任何特殊配置?

感谢您的支持、

Vinicius。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没关系、发现问题的原因是使用了错误的输出多路复用器:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vinicius:

    很高兴您解决了您的问题。 感谢您关注您的主题。 如果您有任何新问题、请随时创建新主题。

    Jesu