This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC3235S:I2C 从设备示例

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3235S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/947520/launchxl-cc3235s-i2c-slave-example

器件型号:LAUNCHXL-CC3235S
主题中讨论的其他器件:CC3235S

您好!

我在寻找 CC3235S I2C 作为从器件的一些示例实现、但我找不到任何东西。

TI 团队,您能告诉我在哪里可以找到有关 I2C 从设备的信息吗?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    虽然 CC3235 I2C 外设确实支持从模式、但目前没有演示 I2C 从模式用法的驱动程序或示例。 这篇 E2E 文章介绍了如何使用低级 driverlib 调用来启用它: https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wifi/f/968/t/373617

    除此之外、您还需要查看 CC3235技术参考手册以了解需要哪些寄存器写入来使 CC3235在 i2c 从模式下运行: http://www.ti.com/lit/swru543

    需要 i2c 从站功能的动力是什么? 由于 MCU 通常使用 I2C 来控制简单器件、因此通常不需要使用 MCU 作为其他 MCU 的从器件、因为 SPI 和 UART 等接口更常用。

    此致、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Michael、我将其用作主设备、我的另一个 MCU 用作从设备。