This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220SF-LAUNCHXL:CC3220S 和 CC3220SF 之间的实际区别是什么?

Guru**** 2568565 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3220S, CC3220SF, CC3200, CC3235SF, CC3235S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/951529/cc3220sf-launchxl-what-is-the-actual-difference-between-cc3220s-and-cc3220sf

器件型号:CC3220SF-LAUNCHXL
主题中讨论的其他器件:CC3220SCC3220SFCC3200CC3235SFCC3235S

您好!

我有以下一些问题:

 CC3220S 和 CC3220SF 之间的实际差异是什么?

2. CC3220SF 是使用内部闪存进行编程还是使用外部闪存?

3. CC3220SF Launchpad 是否还具有外部闪存?

请建议。

谢谢、此致、

Jasmin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    CC3220SF QFN 芯片具有1MB 执行闪存+ 256KB RAM。 CC3220S 只有256KB RAM (用于代码执行+通用 RAM 填充)

    2、两个闪存都与 CC3220SF 器件配合使用。 所有 CC32xx 器件都必须具有外部 SPI 闪存。 CC3220SF 的优势是可以执行更大的代码。

    3.是的。 它具有外部闪存。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan、

    对于第1点:您是说 CC3220S 中的代码执行和存储仅来自256KB RAM 吗?

    对于第1点:您的意思是,CC3220SF 具有用于存储等的内部闪存1MB,执行时具有256KB RAM?

    第2点:为什么 CC3220SF 中必须使用外部闪存? 它已经有内部闪存了吗?

    第2点:在 CC3220S 中没有内部闪存、因此在 launchpad 上连接了外部闪存、是这样吗?

    请建议。

    谢谢、此致、

    Jasmin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jasmin、

    1.是的。 借助 CC3220S、您需要将代码和 RAM 内容(缓冲区、变量、堆栈、堆)放入这个256KB RAM 中。 执行代码由 ROM 引导加载程序从 sFlash 加载到 RAM 中。

    2.内部 XIP 闪存仅为执行闪存。 NWP (网络处理器)还需要自己存储配置文件、ServicePack、临时文件等

    正如我所说、所有 CC32xx 器件都必须使用外部闪存、包括 CC3200、CC3220S、CC3220SF、CC3235S、 CC3235SF 等 如果 LaunchPad 上不会填充 sFlash、则硬件将无法正常工作。

    1月