This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3100MOD:CC3100/CC3100MOD 在市场中的持久性

Guru**** 2903660 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3120, CC3100, UNIFLASH, CC3200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/951641/cc3100mod-cc3100-cc3100mod-longevity-in-the-market

器件型号:CC3100MOD
主题中讨论的其他器件:CC3120CC3100UNIFLASHCC3200

您好!

我设计了一个使用 CC3100 WiFi 模块、TM4C129E MCU、使用 NDK 和 Wifi 框架的 Tiva-TI-RTOS 具有以太网和 WiFi 连接的自动化系统。 我的系统运行良好、我对具有 NDK 和 WiFi SDK 的整个 Tiva TI-RTOS 如何使开发工作如此方便感到高兴。 我知道市场上有新的 CC31xx 模块、例如 CC3120、如果我错了、请纠正我的错误、这是 CC3100的引脚对引脚替代产品。 我认为它在 Tiva TI-RTOS 及其 WiFi 堆栈方面也是固件兼容的。 我刚刚发现(如果我错了、请纠正我的问题)、用于 CC3100的 Tiva-TIRTOS 上的当前 WiFi 框架不适用于 CC3120或最新的 CC31xx 模块。 似乎 TI 正在推广将 simplelink SDK 用于最新的 CC31xx 模块。 问题是、TI 将生产 CC3100多久? 接下来的5、10、15年是否会继续? 我担心它的寿命。 此外、我希望避免从 TM4C 切换到另一个 MCU、因为除了我已经设计了一个正常工作的系统之外 、我对 Tiva 产品系列以及 TI-RTOS Tiva 和 NDK 感到非常满意。 此外、切换到使用 MSP432并了解 SimpleLink 平台将会阻碍我的发展。 对 CC3100寿命有什么看法? 继续进行我的当前设计并将其投入生产是否值得?  

 任何答复都是非常感谢的。

此致、

AJ

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、AJ、

    一般而言、TI 关于产品寿命的政策非常稳健。 您可以在此处阅读有关完整策略的信息: https://www.ti.com/support-quality/quality-policies-procedures/product-life-cycle.html

    CC3100和 CC3200是我们的第一代 Wi-Fi 产品、它们是我们继续支持的活跃产品。 不过、我们不会在这些产品上开发新功能。 TI.com 上仍提供工具和文档、但这些产品可能使用较旧版本的工具(CCS、UniFlash 等)。

    CC3x20和 CC3x3x 是我们 SimpleLink SDK 平台的最新器件、它们已取得重大改进、例如高级安全功能和更简单的开发。 这些产品会定期获取软件更新、并使用最新的开发工具进行测试。

    目前、我们仍有客户开始使用 CC3x00器件进行生产。 长期而言、我建议考虑哪些功能对于您的应用非常重要。 例如、易于云集成或 安全功能 、如 安全文件系统、WPA3或其他密码套件。

    如果您确实考虑现在或将来迁移、我们会尝试为客户简化迁移过程。 虽然我们的最新 SimpleLink Wi-Fi 插件中没有内置 TM4C 演示、但主机驱动程序层可移植到任何 MCU。 您可以重复使用 CC3100 SDK 中的大部分移植层。 更多详细信息、请参阅 CC3x20、CC3x3x NWP 指南的移植主机驱动程序部分。 我们还提供 了软件迁移指南 (主机驱动程序部分与 CC31xx 最相关)。

    出于完整性考虑、您还可以在另一个论坛 https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/other/f/908/t/951288上获得有关 TM4C 的详细答案

    此致、

    Sarah