This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1831MOD:10 GHz 杂散发射问题

Guru**** 2518110 points
Other Parts Discussed in Thread: WL1831, WL1831MOD, WL1837MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/950713/wl1831mod-10-ghz-spurius-emission-problem

器件型号:WL1831MOD
Thread 中讨论的其他部件:WL1831WL1837MOD

早上好、

我将根据标准 ETSI EN 301 511执行测试、以获得 WL1831无线电模块与 GSM 模块并置的产品认证

在超出限值的10、1 GHz 至10、6 GHz 频率范围内、杂散发射有问题


仅当 WL18MOD 无线电模块设置为"接收"时才会看到这些发射


您能帮助我了解干扰超出限值的原因是什么、我可以做些什么来解决它吗?

非常感谢

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Giacomo、

    您使用的  是 TI WL1831MOD 还是我们的一个模块合作伙伴提供的基于 WL1831的模块?

    对于 TI 模块,请参阅测试报告: processors.wiki.ti.com/.../WL18xxMOD_Certification_Reports WL18xx 模块已通过 CE 认证。

    BR、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kim:

    感谢您的回答。

    很抱歉、我们使用的是 WL1837MOD 而不是 WL1831MOD、因此出错了。

    我确认这只是一个焊接在 PCB 上的芯片、当然、我们的工程师参考了您在上面链接的数据表。

    对于该产品、我们与另一个 LTE 模块(而非德州模块)共存、并且我们使用尚未获得 TI 批准的组合天线(定制)。

    我检查了 LTE 模块是否产生了干扰、但显然只有将 WL1837MOD 置于 RX 模式才会出现问题。

    此致

    Giacomo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Giacomo、

    除了使用定制天线之外、还有其他区别吗? 请在 此处申请硬件设计审查 并记录问题。

    BR、