This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220MODA:FCC 辐射杂散辐射在平均值为0.5dB 时出现故障、并按照建议以连续模式进行测试。 通道6 (2437MHz)杂散发射(6498MHz)。

Guru**** 2395655 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/948315/cc3220moda-fcc-radiated-spurious-emissions-failing-by-0-5db-when-averaged-and-tested-with-continuous-mode-as-recommended-channel-6-2437mhz-spurious-emission-at-6498mhz

器件型号:CC3220MODA

@按照 Seong 所述、我们更改为连续运行模式、当对杂散发射(UUT 通道为6498MHz)求平均值时、我们会略微失败0.5dB。  我们已经对设计进行了审阅、并查看了 UUT 的原理图和布局、但未发现任何问题。  是否可以应用占空比校正因数来帮助通过 FCC B 类限制?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nathan、

    很抱歉、但我最近了解到、认证测试期间还使用了封包化传输模式、将占空比降低至30%。 这样做是为了防止 PA 过热并影响射频性能。

    通过在无线电工具上将传输模式更改为封包化、可以修改大小和延迟参数。 对于11b、请尝试将大小更改为~400字节、将延迟更改为~12mSec。 对于11g、请尝试~1400字节和~6mSec。 可能需要进一步调整这些值。 使用频谱分析仪上的零量程查看占空比如何变化。

    希望这对您有所帮助、

    成  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Seong:

    谢谢你。  我们一直在查看 CC3220模块的 FCC 第15部分 C 报告、该报告的第120页显示了96.2%的占空比。  您是否有另一份显示您建议的30%占空比设置的 FCC 报告?

    谢谢、

    不需要

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nathan、

    不、我们在报告中没有这种情况。

    BR、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Seong:

    如何确保我们可以记录测试实验室的这些设置?

    谢谢、

    不需要

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nathan、

    将所需的无线电工具设置告知测试机构。 测试时、让他们在屏幕上截图他们正在使用的无线电工具设置、他们观察到的占空比以及测试结果。

    BR、