@按照 Seong 所述、我们更改为连续运行模式、当对杂散发射(UUT 通道为6498MHz)求平均值时、我们会略微失败0.5dB。 我们已经对设计进行了审阅、并查看了 UUT 的原理图和布局、但未发现任何问题。 是否可以应用占空比校正因数来帮助通过 FCC B 类限制?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
@按照 Seong 所述、我们更改为连续运行模式、当对杂散发射(UUT 通道为6498MHz)求平均值时、我们会略微失败0.5dB。 我们已经对设计进行了审阅、并查看了 UUT 的原理图和布局、但未发现任何问题。 是否可以应用占空比校正因数来帮助通过 FCC B 类限制?
您好、Nathan、
很抱歉、但我最近了解到、认证测试期间还使用了封包化传输模式、将占空比降低至30%。 这样做是为了防止 PA 过热并影响射频性能。
通过在无线电工具上将传输模式更改为封包化、可以修改大小和延迟参数。 对于11b、请尝试将大小更改为~400字节、将延迟更改为~12mSec。 对于11g、请尝试~1400字节和~6mSec。 可能需要进一步调整这些值。 使用频谱分析仪上的零量程查看占空比如何变化。
希望这对您有所帮助、
成