请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC3220SF-LAUNCHXL 主题中讨论的其他器件:CC3220SF
工具/软件:Code Composer Studio
工具/软件: Code Composer Studio
我已经下载了一个示例程序:portable_CC3220SF_LAUCHXL_FreeRTOS_CCS.I 能够执行此程序、但每次按"q"时、我都会收到以下错误消息:
Cortex_M4_0:JTAG 通信错误:(错误-242 @ 0x0)无法访问路由器子路径。 电路板配置文件可能不正确。 (仿真包9.2.0.00002) Cortex_M4_0:在断开连接之前无法从目标中删除调试状态。 程序存储器中仍可能嵌入了断点运算代码。 建议您在连接之前重置仿真器、并在继续调试之前重新加载程序
那么我会遇到这个连接问题。 无法连接到电路板。 (需要执行恢复出厂设置、但在按下"q"后会发生相同的情况)。我没有修改代码。
有人可以提供帮助吗?
连接到目标时出错: (错误-241 @ 0x0) 无法访问路由器子路径。 可能发生了安全错误。 确保您的设备已解锁。 (仿真包9.2.0.00002)