This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3230S:低功耗模式

Guru**** 2782615 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/950917/cc3230s-low-power-mode

器件型号:CC3230S

大家好、

关于低功耗模式:

低功耗 µA 睡眠(LPDS):120 μ A

空闲 µA (MCU 处于 LPDS 模式):710 μ A

您能向我展示一下两种模式之间的区别是什么? 测试 LPDS 的功耗有哪些条件? 是否有特定的测试报告?

DTIM5、DTIM10和 DTIM30的功耗是多少?

谢谢!

此致、

William

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 William:

    120uA 表示 MCU 和 NWP 处于 LPDS 状态、710uA 仅表示处于 LPDS 状态的 MCU。 当您的应用正在等待网络事件时、您可能希望使用空闲连接、以便 MCU 在网络事件发生前处于睡眠状态。  

    我们没有您要求的 DTIM 测量值。 您可以尝试使用我们的 power_measurement 示例自行测量该值。 有关 电源相关的更多信息、请参阅我们的电源管理指南。

    Jesu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jesu、

    好的、非常感谢!

    B.R

    William