This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220SF-LAUNCHXL:JSON 库中 Int32的最大大小

Guru**** 2577385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/950884/cc3220sf-launchxl-max-size-of-int32-in-json-library

器件型号:CC3220SF-LAUNCHXL

大家好、

使用 TI JSON 库时、可以将"int32"指定为字段的数据类型。 这是否符合预期?

unsigned long int 值;

int valueSize = sizeof (value);

RET = JSON_getValue (objectHandle、"\"a\"b\"、&value、&valueSize);

我的问题是:a)关于标牌、b)如果标牌是完整的32位标识。 我尝试使用"int"作为存储数据类型、没有错误。  

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、支持 Int32。

    请参阅" /source/ti/utils/json/json.h)、了解有关如何定义模板的说明。

    BR、

    Kobi