This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC3220S-LAUNCHXL:能否添加或配置任何其他 GPIO 以用作软件中的输入?

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/950283/ccs-cc3220s-launchxl-can-i-add-or-configure-any-other-gpio-for-taking-as-input-in-the-software

器件型号:CC3220S-LAUNCHXL
Thread 中讨论的其他器件:SysConfig

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

在 CC3200S launchpad 中、当前的 GPIO - GPIOCC32XX_GPIO_09配置为红色 LED、还配置了"ti_drivers_config.c"文件中配置的其他 GPIO。

我能否添加或配置任何其他 GPIO 以在软件中获取输入? 或者需要修改 "ti_drivers_config.c"文件?

请建议。

谢谢、此致、

Jasmin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jasmin、

    您使用的是 CC32xx SDK 的哪个版本? 您应该能够在示例中打开.syscfg 文件并打开电路板视图、以查看 LaunchPad 上所有可用的 GPIO 接头。

    在 CCS 中、导入 SDK 示例并打开示例中的.syscfg 文件。 在右上角、您应该会看到"Show Board View"按钮。 单击此选项、它将显示示例中的所有可用接头引脚。 然后、您可以使用 SysConfig GUI 配置 GPIO。

    您还可以使用 LaunchPad 上的 SW2和 SW3按钮作为输入。

    此致、

    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sarah、

    我使用的是 CCSv10.1.1和 CC32xx SDK 版本4.30.00.06。

    请找到我的项目目录的附加图像。

    请建议在哪个文件夹中找到.syscfg 文件以修改 GPIO 配置?

    谢谢、此致、

    Jasmin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jasmin、

    您需要将示例导入 CCS、然后从 IDE 内部双击该 common.syscfg。

    此致、

    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sarah、

    感谢您的大力支持。

    此致、

    Jasmin