Thread 中讨论的其他器件:SysConfig
工具/软件:Code Composer Studio
您好!
在 CC3200S launchpad 中、当前的 GPIO - GPIOCC32XX_GPIO_09配置为红色 LED、还配置了"ti_drivers_config.c"文件中配置的其他 GPIO。
我能否添加或配置任何其他 GPIO 以在软件中获取输入? 或者需要修改 "ti_drivers_config.c"文件?
请建议。
谢谢、此致、
Jasmin
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:Code Composer Studio
您好!
在 CC3200S launchpad 中、当前的 GPIO - GPIOCC32XX_GPIO_09配置为红色 LED、还配置了"ti_drivers_config.c"文件中配置的其他 GPIO。
我能否添加或配置任何其他 GPIO 以在软件中获取输入? 或者需要修改 "ti_drivers_config.c"文件?
请建议。
谢谢、此致、
Jasmin
您好 Jasmin、
您使用的是 CC32xx SDK 的哪个版本? 您应该能够在示例中打开.syscfg 文件并打开电路板视图、以查看 LaunchPad 上所有可用的 GPIO 接头。
在 CCS 中、导入 SDK 示例并打开示例中的.syscfg 文件。 在右上角、您应该会看到"Show Board View"按钮。 单击此选项、它将显示示例中的所有可用接头引脚。 然后、您可以使用 SysConfig GUI 配置 GPIO。
您还可以使用 LaunchPad 上的 SW2和 SW3按钮作为输入。
此致、
Sarah