This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/CC3235SF:如何通过 Uniflash 格式化闪存。

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, CC3235SF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/949281/compiler-cc3235sf-how-to-format-flash-via-uniflash

器件型号:CC3235SF
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

工具/软件:TI C/C++编译器

您好、先生、

如何通过 UNIFLASH 构建闪存?

我看不到格式选项。

Thx。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    否 您无法在 CC3220和 CC3235器件上通过 Uniflash 对 sFlash 进行格式化。 SFlash 在 Uniflash 编程后自动格式化。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TI:

    我们的客户无法对闪存进行编程、

    它会显示消息。

    如何解决此问题?

    Thx。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请提供 Uniflash 的屏幕截图、说明器件状态。 您是否使用 CC3235 QFN 或模块? 您的 SPI 闪存(sFlash)的确切器件型号是什么?

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 TI

    Uniflash 版本:6.1.0.2829

    闪存器件型号为 PUYA:P25Q32H-NXH-I

    我们是 TI 的第三方合作伙伴。
    我们制作了 CC3235SF 模块。

    我们的客户使用 TMS、TCK 引脚来编程固件、

    则会出现此类错误消息。

    当我们更改闪存(干净闪存、无任何数据)时、这将是正常的。

    我有2个问题。

    Q1:可以使用 JTAG 对 CC3235进行编程、因为此问题发生在客户使用 XDS110 Lite JTAG 烧录 CC3235之后。

    Q2:出现此问题后、我只能更改干净的闪存、因此如果我们可以通过 uniflash 格式化闪存、也许我们可以解决此问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请等待 TI 的回答。 但有几点意见:

    • 串行闪存 P25Q32H-NXH-I 不在 支持的 SPI 闪存芯片列表中。 我认为此闪存未经过 TI 测试、因此可能与 CC32xx 器件不兼容。 我要求提供器件状态屏幕截图、因为它可以显示 CC3235引导加载程序是否能够与 SFI 闪存通信。
    • 串行闪存可通过 UART 或直接 SPI 引脚编程(通过第三方 SPI 预编程)进行编程。 无法通过 SWD (引脚 TMS、TCK)对 SPI 闪存进行编程。 JTAG/SWD 只能用于开发目的(从 IDE - CCS、IAR 进行调试)。
    • 使用 JTAG/SWD 从 IDE 进行开发之间不应有连接、并且您无法通过 Uniflash 进行编程。
    • 从我的角度来看、您提出问题的原因可能是:
      • 闪存兼容性问题
      • 制造或设计问题(SPI 闪存引脚短路、引脚交叉点等)

    此致、

    1月