您好!
我们的一位客户使用 EAP MSCHAPv2连接到他们的 WiFi 网络、为期一年。 现在他正在将 RADIUS 服务器证书从 TLS 1.0升级到 TLS 1.2
CC3200无法连接到网络、并在 TLS 1.2的 RADIUS 服务器事件日志中显示以下错误消息
"客户端和服务器无法通信、因为它们不具备通用算法"
我们使用的是服务包:CC3200SDK_1.3.0
编译版本2.10.0.0.31.5.0.2.1.2.1.0.3.37
请帮助我们解决此问题。
此致、
Sundar
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我们的一位客户使用 EAP MSCHAPv2连接到他们的 WiFi 网络、为期一年。 现在他正在将 RADIUS 服务器证书从 TLS 1.0升级到 TLS 1.2
CC3200无法连接到网络、并在 TLS 1.2的 RADIUS 服务器事件日志中显示以下错误消息
"客户端和服务器无法通信、因为它们不具备通用算法"
我们使用的是服务包:CC3200SDK_1.3.0
编译版本2.10.0.0.31.5.0.2.1.2.1.0.3.37
请帮助我们解决此问题。
此致、
Sundar
您好、Sundar、
设置 EAP 连接时,EapMethod 的代码中有哪些设置? 它是否只是 SL_ENT_EAP_METHOD_PEAP1_MSCHAPv2?
您能否从器件收集 NWP 日志、以便我可以查看 CC3200从其末尾报告的错误? 有关说明、请参阅 NWP 用户指南的第20.1节: http://www.ti.com/lit/swru455
还可以从 RADIUS 服务器的侦听端口收集数据包捕获吗? 查看 EAP 流量以及握手中出现的问题对于调试很有用。
此致、
Michael
您好、Michael、
感谢您的参与。 我们在配置 WiFi (PEAP-MSCHAP)时仍面临问题
我们使用 TI 库进行配置、我们在 Web 浏览器中使用 mysimplelink.net 链接并配置器件。
CC3200和接入点之间的数据包捕获功能已附加。 根据第一个客户端 hello、看起来 cc3200正在使用 TLS1.0。
客户正在使用 Server 2012 R2上的网络策略和访问服务器(NPS)、颁发给服务器的证书使用 SHA256。
我们的器件位于客户站点、我们无法获取 NWP 日志。
请使用上述信息帮助我们解决问题。
此致、
Sundar