This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC3220SF-LAUNCHXL:ECC 密钥

Guru**** 2553360 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/948836/ccs-cc3220sf-launchxl-ecc-key

器件型号:CC3220SF-LAUNCHXL

工具/软件:Code Composer Studio

尊敬的先生:

我对 ECC 私钥和公钥有疑问。 在这里、我必须 签署一些有效负载、并且必须使用公钥(用于签名)发送到云端、以便云端使用公钥进行验证。

在这里,我使用 sl_NETUTIL_crypto_CMD_sign_MSG 方法从器件端进行签名和验证。 请查看我的附件、它是用于器件端签名和验证的函数实现。

我在这里有以下问题。

如我在 NWP 指南中所见、我可以使用索引为零的私钥对负载进行签名(根据文档、它是唯一的密钥)。 那么 sl_NETUTIL_crypto_CMD_sign_MSG 方法是否仅使用私钥对负载进行签名? (我没有在设备上安装任何其他密钥对,因此我只引用索引0)

在有效负载(器件中)签名后、我使用 带有索引0的 SL_NETUTIL_crypto_CMD_verify_MSG 方法执行验证(器件中)、因此该验证将由器件栈在内部完成、因此使用什么密钥来验证签名结果。

e2e.ti.com/.../0333.ECDSA.c

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CC3220包含唯一的密钥对(即私钥和公钥)。

    如前所述、这些设备唯一密钥位于索引0中(其他索引可用于通过主机安装临时密钥)。

    当您对映像进行签名时使用私钥、在验证签名时使用公钥。

    主机只能读取公钥。

    BR、

    Kobi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kobi:

    感谢你的答复。 你过得怎么样?

    在这里、我读取了公钥、但这是未压缩的、且长度为130字节。 如何压缩公钥 ?

    正如我提到的、我必须使用 HTTPS 将签名数据发送到云、此发送过程很好、但如何使用 index0公钥将数据单独发送到云。 我必须使用哪种方法在云端进行验证。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    公钥 采用 x9.63原始格式。 我们不支持 NWP 中的任何压缩。

    通常,您将获得索引0的 CSR (请参阅,并使用 CA 为设备生成证书。 此证书将在云端用于验证您使用私钥(ECDSA)签名的内容。  

    请参阅程序员指南(https://www.ti.com/lit/pdf/swru455)中的"17.1.1.4证书创建"。

    BR、

    Kobi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kobi:

    感谢你的答复。  

    如何在索引0生成 CSR?

    我必须将此 CSR 证书发送到云? 如果是、如何将其发送到云。

    我们无法读取私钥,因此如何使用 CSR 发送私钥以进行验证?



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有关CSR 创建的详细信息、请参阅程序员指南("。">www.ti.com/.../swru455)中的"17.1.1.4证书创建"。

    CSR 与证书颁发机构一起用于签署和生成证书。 您可以在生产时阅读 CSR、并使用 HSM 创建证书或在 CA 站点上执行一些运行时注册。 这超出了 CC32xx 的范围。 云端通常定义对器件证书的要求。

    您不需要私钥来进行验证。 CSR 包含公共密钥、创建证书时需要使用该公钥来验证器件签名的内容。

    如果还在控制云端、则可以生成自签名证书(而不是 CSR)、该证书可用于验证使用索引0私钥签名的内容。 但不建议这样做、因为自签名证书将不会被识别为有效证书。  

    BR、

    Kobi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 kobi:

    我没有寻找证书签名方法、因为我 没有找到使用该 CSR 证书进行签名和验证的任何示例。

    因此、我更改这里的逻辑。 我在这里解释了该方法  

    1.使用 key index0读取公钥

    2.将此公钥以未压缩的形式发送到云。

    使用有效载荷并向其发送签名数据(签名数据由 TI 以十六进制格式生成)

    4.云端,使用 nodjs 脚本,使用共享设备公钥(步骤2)验证签名数据

    这是我现在执行的步骤、但如果我在器件中执行 Sing 和验证、则没关系、但当我使用 node.js 脚本执行云端操作时、由于签名数据长度、我无法进行验证。  

    此处、我的签名长度大约为140字节、但预期仅为64字节。 我不知道这里的问题是什么。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CSR 需要由外部公司(证书颁发机构)签名。 检查中的自述文件 \tools\cc32xx_tools\certificate-catalog\、获取支持的根 CA 的完整列表。 此部分不能通过示例引入、因为它取决于所选的证书颁发机构(并且有成本)。 同样、如果您控制云端(即验证器)、则可以使用您自己的证书从 CSR 生成证书。

    签名应该是可以的。 ii 认为(二进制)大小为~70B 而不是140B (我想您是指十六进制表示法)。 这已经多次验证。 确保正确使用脚本。

    BR、

    Kobi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为您所指的额外字节是 ASN1标头。 如果您的脚本只需要签名、则可以使用最后64个字节(预期的71-72字节中的最后64个字节)。

    BR、

    Kobi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    感谢你的答复。

    在这里、正如您所说的、签名将具有 ANSI1标头、因此与标头一起、它将成为周围的140字节。 如何删除 ANSI 标题。 ?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    140B 很奇怪。 它应该是一半。

    当 sl_NetUtilCmd 返回时、签名长度输出参数是这样吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    查看签名输出  

    configVal = sing_buffer_using_index (0、(uint8_t*)"QU1BTktFVEFO"、strlen ((const char*)"QU1BTktFVEFO")、(uint8_t*) signatureBuffer、(uint16_t*)&Len);
    
    如果(RetVal < 0)
    {
    ASSERT_ON_ERROR (RetVal、"sing_buffer_using_index() failed");
    }
    其他
    {
    
    WMDebugInfo (NO_CRLF、"\r\n\r\n");
    
    WMDebugInfo (no_CRLF、"签名结果:");
    
    
    memset ((uint8_t*)&rawValueBuffer、0x00、sizeof (rawValueBuffer));
    
    对于(i = 0;i < configLen;i++)
    {
    sprintf (&rawValueBuffer[i]、"%x"、signatureBuffer[i]);
    
    WMDebugInfo (NO_CRLF、"%02x"、signatureBuffer[i]);
    }
    
    WMDebugInfo (NO_CRLF、"\r\n\r\n");
    
    WMDebugInfo (NO_CRLF、"签名结果:%s"、rawValueBuffer);
    
    WMDebugInfo (NO_CRLF、"\r\n\r\n");
    }
    

    这是我的签名,我将打印为%02x 格式。 请看一下

    [3045022100ad534a20925997179e84894bc69e1c379f02553adc3523c2c5f72588828dbe502203f85c3e0bdd3745adc486a679a1a42eff5ef259f8e03144d0334bf03332] 


    这是我的 sprintf 格式字符串格式、只需查看一次即可。

    [34220a54295919884c9139ddac532537582de2238ceb534ac8a7aa2f5f35fe31419b4d32] 

    正如我看到的、该签名采用 DER 格式

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    打印效果不错。

    它是一个71B 签名(每个字节由2个十六进制数表示-因此字符串长度为142)。

    sprintf 内容错误、因为它尝试使用一个不起作用的十六进制数(0-15)来表示每个字节(0-255)(字节值相互覆盖、跳过前导零)。

    BR、

    Kobi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kobi:

    感谢你的答复。

    在这里、我解码了签名数据的 DER 格式。 这里我对签名数据输出有疑问。

    首先是签名组件 R 和 S 的查找代码

    = 0x21)
    {
    offset += 1;//如果找到零
    
    //检查第4个索引包含0x00
    
    if (hex_str[offset]== 0x00)
    {
    offset += 1;//如果
    
    (i =0)
    memcpy (initreger_rbuf、&memstr[offset]、32)、则从下一个字节开始复制
    
    (initrgr_buff、initrgr[offset]、 32);
    }
    
    }否则
    {
    offset += 1;//如果
    
    (i =0)
    memcpy (initreger_rbuf、&hex_str[offset]、32);
    否则
    memcpy (initreger_sbuf、&hex_str[offset]、 32);
    }
    
    offset += 32;
    
    对于(j = 0;j < 32;j++)
    {
    if (i = 0)
    {
    WMDebugInfo (NO_CRLF、"%02x"、initreger_rbuf[j]);
    
    }否则
    {
    WMDebugInfo (NO_CRLF、"%02x"、"%02x"、initreger_rf[j]);}initr_r_debugInfo
    
    
    
    (n_rf)
    
    
    
    返回偏移量;
    }
    
    /> 

    根据谷歌搜索器、数据格式将具有序列号和长度、正如我在函数中作为注释解释的那样、但现在正在添加一些额外的字节。 请向下看。

    [304502201de3662e573be7aaf850a467a15b8862090e8d5e6df93652239a79e2ebf022100d775faccf0d1b09acff528aab3839620dfcc67880d55e7d693d9] 

    上面的签名、我得到了一些额外的字节作为0x00。 根据格式、它应该是签名末尾的 HT 字符(最后一个字节)、但我将从 R 和 S 开始  

    [3046022100a567c52ce770bd03db6e85eb1472f21990492c7041201237ccd96d14cc28ed022100c84352d29c0ea582dcdb4278714c9b3457bfaf0f2e76f15163e76327d480] 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不确定您的担忧是什么。 两个签名似乎都满足 DER 格式定义。 您提到的"00"是签名的一部分。 。

    问题出在哪里?

    BR、

    Kobi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生。

    如果不删除0x00、则无法使用脚本验证签名、因为包含0x00将变为65字节、但预期为64字节。 那么、为什么这个0x00字节正在按照 格式添加最后一个字节的 R 和 S 组件 staring。??。

    如果我要从签名中删除此0x00字节、则会导致任何问题。 ?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以尝试(删除前导00)。

    我不确定。

    大多数工具/TLS 堆栈都可以获取 DER 格式、我以前没有遇到过这样的问题。

    我对此进行了快速搜索、并找到了以下内容:  

    https://stackoverflow.com/questions/34063694/fixed-length-64-bytes-ec-p-256-signature-with-jce

    BR、

    Kobi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 kobi。

    我将对此进行检查。 无论如何、我已经从签名中删除了0x00字节。

    您可以关闭该线程。