This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC3220SF-LAUNCHXL:SysConfig 仅提供一个 IP 网络服务

Guru**** 2563960 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/949436/ccs-cc3220sf-launchxl-sysconfig-only-one-ip-network-service-available

器件型号:CC3220SF-LAUNCHXL
Thread 中讨论的其他器件:SysConfig

工具/软件:Code Composer Studio

大家好

我已启动一个空项目并将 MQTT 客户端功能添加到项目中。

在 empty.syscfg 文件中,我只能看到 IP 网络服务(NS)(1),只有一个服务可用。 不能看到其他的,例如:

连接管理器

HTTP 客户端

HTTP 服务器

MQTT

SNTP

如示例 SimpleLink CC32XX (4.30.00.06)/Wi-Fi/WiFi MQTT 所示

我已导入 RTOS 空项目,按照说明操作,但无法查看所有可用网络服务(NS)

祝你一切顺利  

f 直径

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    F Dias、您好!

    您使用的是哪个版本的 CCS?

    在项目属性中,转到“常规”->“产品”选项卡。 您使用的是哪个版本的 SysConfig?

    此致、

    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Sarah

    非常感谢您的快速回复。

    CCS 版本为 :10.1.0.00010

    SysConfig 版本为:1.5.0

    非常感谢

    费尔南多·迪亚斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fernando、

    您可以尝试下载最新的 SysConfig 1.6.0吗?  https://www.ti.com/tool/download/SYSCONFIG

    安装后、重新启动 CCS。 在与之前相同的项目属性中、您现在应该能够选择1.6.0版。 然后尝试再次打开.syscfg 文件。

    此致、

    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Sara  

    非常感谢您的留言。

    我更新了 SYSCFG 版本1.6。 已选中项目属性。

    我仍然只有一个服务 SlNet。

    此致

    费尔南多·迪亚斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fernando、

    您能否附上"属性产品"选项卡的屏幕截图以及您在 SysConfig 窗口中看到的内容? 我的 CC32xx SDK 4.30 MQTT_CLIENT 和空示例正常工作。

    此致、

    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Sarah

    非常感谢您的支持、它在将 SDK 更新到4.30版并按照您所说使用 SYSCFG 1.6后即可正常工作。

    我在 CCS 上附加了该视图,通过示例 RTOS 中的空项目,我们可以看到所有可用的 NS 和其他服务。

    此致、

    费尔南多·迪亚斯