This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220SF-LAUNCHXL:CCS Uniflash -失败:空

Guru**** 2563960 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, CC3200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/946816/cc3220sf-launchxl-ccs-uniflash---failed-null

器件型号:CC3220SF-LAUNCHXL
主题中讨论的其他器件:UNIFLASHCC3200

我打算使用无线电工具来执行器件认证、但我无法下载映像/固件、该工具出现以下错误:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的 Uniflash 版本错误。 版本3.4用于 CC3200器件。 对于 CC3220、请使用版本6.x

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allan、

    Jan 是正确的。 您需要为 CC3220器件使用最新版本的 UniFlash ImageCreator。 本实验将向您展示如何启动项目并刷写 MCU 映像(Programming.bin): https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=AH9w8QwBrpt-RLlf.VRAvg__fc2e6sr__LATEST

    此致、

    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    版本为6.x 更新开始时会出现以下错误,即使我再次尝试更新时也是如此:

    Allan Dias

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allan、

    否 您使用 Uniflash 的方式有误(需要选择 UART 连接)。 请阅读 Sarah 提供的链接。 下面介绍了如何使用 Uniflash。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我能够使用 Uniflash 下载 SDK:

    但在无线电工具上、仍然会出现错误:

    Allan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allan、

    除了服务回送之外、您还需要刷写无线电工具的应用程序二进制文件。 请像以前一样将源文件/预编译二进制文件/radiotool_CC32xxSF_LAUNCHXL_freertos_ccs.bin 添加到 MCU img 框和程序中。

    此致、

    Sarah