This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220SF-LAUNCHXL:套接字连接失败、错误-111。

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/950125/cc3220sf-launchxl-socket-connect-fails-with-error--111

器件型号:CC3220SF-LAUNCHXL

当 IAM 尝试连接到 OTA 服务器时,执行 OTA 操作时,sl_Connect 出现故障,并显示错误代码-111。

在错误代码描述中、它被描述为拒绝连接。

您能告诉我导致此错误的原因吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通常、这意味着您尝试连接到错误的 URL、或者应用程序令牌错误。

    您使用的是哪台服务器?

    如果是 Dropbox 或 GitHub、请确保 otauser.h 定义与您的 OTA (云)帐户中定义的完全相同。

    BR、

    Kobi