This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3120MOD:使用 CC3120MOD 和 MSP432P1111的 AWS MQTT

Guru**** 2525610 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/950140/cc3120mod-aws-mqtt-using-cc3120mod-and-msp432p1111

器件型号:CC3120MOD
主题中讨论的其他器件:CC3120

我们需要在具有 MSP432P1111的 CC3120上实现 MQTT。  我下载了计划迁移到 CC3120的 CC3220 AWS SDK。  以前有人做过这项工作吗?  SDK 是否与 AWS 保持最新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    CC3220 AWS SDK 与主 AWS SDK 有些过时- TI 插件包含版本3.0.1、而最新版本为版本3.1.1。 话虽如此、您仍然可以连接 SDK 并使用 AWS 特定的 MQTT 功能、例如器件阴影、而不会出现任何问题。

    我们目前没有在 MSP432 + CC3120上运行 AWS SDK 的示例、但它绝对可以运行。 我建议您查看 CC31xx 插件和 CC32xx SDK 中的示例之间的差异、例如 network_terminal 示例、以了解在将项目从 CC32xx 移植到 MSP432 + CC3120时应进行哪些更改。

    如果您在 MSP432上使用 AWS 插件示例时遇到任何问题、请告诉我。

    此致、

    Michael