This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3200:映像更新

Guru**** 2835675 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3200, CC3100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/949464/cc3200-image-update

器件型号:CC3200
主题中讨论的其他器件: CC3100

您好!  

我的客户正在使用 CC3200、CC3200连接到主机 MCU。

他们正在尝试将 嵌入式编程从 PC 移植到其主机 MCU、并在软件包中找到 Python 示例代码。

(CC3100_CC3200_Embedded_Programming_1.0.zip)

请帮助检查  是否有用于嵌入式编程的 C 示例代码。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    遗憾的是、CC3200上没有用于嵌入式编程的 C 示例代码。 您的客户需要查看 python 示例代码以及随 CC3x00嵌入式编程工具一起分发的 tech.apn.simplelink.embedded_programming.sdk.pdf 用户指南、以了解编程流程并创建一个 C 程序、该程序移植 python 示例脚本中的功能。

    如果您需要进一步澄清或对使用嵌入式编程工具有任何疑问、请告诉我。

    此致、

    Michael