This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220SF-LAUNCHXL:在配置模式下具有自动生成后缀的自定义 SSID

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/949067/cc3220sf-launchxl-custom-ssid-with-auto-generated-suffix-in-provisioning-mode

器件型号:CC3220SF-LAUNCHXL
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

大家好、

标题说明了一切。 在默认设置下、AP 的 SSID 在 uniflash 中设置为"mysimplelink"、当器件进入配置模式时、会显示为"mysimplelink- "。 我将 SSID 更改为自定义 SSID、在配置模式下它不再执行此操作、而是显示了我在 Uniflash 中设置的 SSID。 是否有办法获得带有自动生成后缀的"自定义"前缀? 我已附上一个屏幕截图、说明我更改了它的位置。  

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果需要、您可以在运行时通过代码使用 sl_ API 更改 AP 模式的 SSID。

    len = strlen (SSID);
    RetVal = sl_WlanSet (sl_WLAN_CFG_AP_ID、sl_WLAN_AP_OP_SSID、len、(无符号字符*) SSID); 

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Jan!