This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220SF:使用 Cheetah SPI 编程器

Guru**** 2551360 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3220SF, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/947623/cc3220sf-using-cheetah-spi-programmer

器件型号:CC3220SF
主题中讨论的其他器件: UNIFLASH

各位专家:

我的客户正在使用 CC3220SF 模块、 他们一直在使用 simplelink 开发板将软件加载到模块中。

现在、他们希望使用 Cheetah SPI 编程器加载由 uniflash 生成的十六进制文件、以在制造过程中加载软件。  

他们遇到的问题是、在 SPI 编程器成功加载软件 hex 文件后、软件在下电上电后无法启动。  

他们使用 SOP 引脚通过按钮回滚到备份图像、SOP 引脚的设置似乎很重要。

他们是否遗漏了什么?

谢谢、

康妮

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的康妮:

    您的客户似乎在使用 UART 引脚从 UniFlash 对 CC3220器件进行编程、而不是生成 Gang 映像并直接对 SPI 串行闪存进行编程。

    有关 编程 SOP 引脚要求的说明、请参阅 CC3220生产线指南。

    此致、

    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sarah、

    您能否详细说明您认为我的客户可能使用 UART 而不是正确编程 SPI 的原因?  

    以下是他们的观察结果(请注意、他们使用的是 CC3220SF 模块):

    1. 对于某些器件、在 SPI 编程后、关闭器件电源、为器件加电、30秒内没有启动迹象、然后器件突然启动。
    2. 对于其他器件、在 SPI 编程后、关闭器件电源、为器件加电、没有任何永久启动的迹象。

     

    注释:

    项目1、模块中有启动活动、类似于备份映像恢复过程、或还原到制造映像、需要30秒

    项目2、内部引导过程似乎没有找到引导已编程软件的方法、

     

    看起来、通过正确设置 SPI 连接到器件(等待30秒后?)、他们可以成功地进行 SPI 编程。

    在生成 Gang 编程十六进制文件时、它们是否缺少 SPI 编程设置或 Uniflash 设置?

    它们使用 UART 单元对相同的十六进制文件进行编程、启动时没有问题、为什么不使用 SPI?

     

    整个过程似乎与编程时编程人员的根设置有关(如果有)。

     

    谢谢、

    康妮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的康妮:

    由于器件必须从 Gang 映像构建其文件系统、因此在首次引导时对 Gang 映像进行编程需要一些时间。 当器件未按预期引导时、您会看到什么行为?

    您能否验证它们用于 SPI 编程的模块引脚以及 SOP 和复位引脚位置? 还请他们使用硬件设计检查清单 中的 MOD 选项卡验证定制板:www.ti.com/.../swru462

    此致、

    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sarah、

    检查清单能够解决他们的问题。 谢谢!

    康妮